欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解加工的电解液-2(电解蚀刻)

  • 2023.06.30 11:12:24
  • 米思米
  • 1741

(2)酸溶液


 各种无机酸的水溶液具有较高的电导率,阴极反应主要是释放氢气,因此不存在电极工具发生电沉积的风险。但酸溶液通常腐蚀性强、不便处理,所以仅在特殊情况下使用。

 此外,当使用酸溶液时,随着处理的进行,氢被消耗掉,电导率随之降低,同时pH值升高,金属离子更容易在阴极表面发生电沉积。溶出而产生的金属离子会保持原状停留在液体中。

 

(3)碱溶液


 对于多数金属来说,通常不可使用碱溶液。这是因为在碱性溶液中会形成不溶性的阳极生成物,从而影响工件溶出。

 但能够有效地让钨、钼等发生电解溶出。这是因为它们可以通过阳极氧化变为氧化物,并与NaOH等反应后作为钨酸盐或钼酸盐发生溶出。

 因此,碱性溶液被用作硬质合金的电解加工液。硬质合金本质上是碳化钨和钴的混合物,它们各自具有不同的溶出机理,因此,为了获得良好的表面光洁度,至少需要两种能分别溶解WC和Co的成分。这两种成分通常是NaCl和NaOH。Co与NaCl反应,根据Co+2Cl→CoCl2+2e,作为氯化钴而溶出。

 WC则首先被阳极氧化成为WO3,然后再与NaOH发生反应,根据反应式

WO3+2NaOH→Na2WO4+H2O

 变为钨酸钠溶出。

 碱性溶液需要小心处理,但它们对金属没有腐蚀性,所以在设备构成材料的选择方面非常容易。

 

(4)电解加工面的粗糙度


 电解加工是利用电解蚀刻(溶出)从材料中逐个去除原子从而完成加工,因此几乎不会出现常规机械加工中会发生的机械力或热影响。因此,通过这种手段形成的加工表面与机械加工出的表面不同。

 在机械加工中,由于刀具与材料以线接触方式完成切削,所以会留下刀痕,表现为成品表面的粗糙度,而在电解加工中,由于工具与材料之间没有接触,所以不会出现这种情况。但是,多数金属材料是多晶的,每个晶体的电解溶解速度各不同,从而形成粗糙度。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities